欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线模组,如何助力提升生产效率?

  • 2023.10.21 13:40:33
  • 米思米
  • 2038

在快速发展的现代工业领域,企业间的竞争日益激烈,无论是制造业还是服务业,都在不断探索如何以更低的成本、更高的效率来提升自身的竞争力。在这一背景下,米思米经济型直线电机模组应运而生,以其独特的优势,为企业的生产效率提升注入了新的活力。


米思米经济型产品,以“e见倾心的价格 e如既往的品质”为核心理念,特别针对中国市场进行了深入调研,首次引入了GB规格,既满足了国内客户对耐久性的需求,又保留了必需的产品精度。通过米思米自主工厂的批量生产和库存化管理,实现了低价格与高品质的完美结合,为企业提供了性价比极高的选择。


米思米经济型产品.jpeg


在米思米经济型的新品中,直线电机模组无疑是一大亮点。直线运动在机械设备中占据着举足轻重的地位,无论是X轴还是Y轴,都离不开直线运动机构的支持。然而,传统的丝杠模组在实现直线运动时,需要依赖复杂的零部件配合,如回转电机、滚珠丝杠和轴承等,这不仅增加了成本,还限制了运动速度和加速度的提升。


相比之下,米思米直线电机模组则采用了全新的运动原理,类似于磁悬浮列车的动子和定子之间的直线运动方式。这种原理使得直线电机模组在性能上实现了显著提升。具体来说,其最大速度可达2m/s,最大加速度为1.5G,分别是传统丝杠模组的4倍和5倍。同时,重复定位精度也更加优秀,为企业的精密生产提供了有力保障。


米思米直线电机模组.jpeg


在价格方面,米思米直线电机模组同样具有显著优势。传统的丝杠模组需要进行繁琐的调试和人工成本投入,而直线电机模组则结构精简,内置化处理减少了人工调试成本。因此,其价格更加优惠,最大降幅可达69%,售价约为1400元起。这对于企业来说,无疑是一笔不小的节省。


除了性能和价格优势外,米思米直线电机模组在使用寿命上也表现出色。传统丝杠模组由于机械摩擦的存在,容易产生热量并影响寿命。而直线电机模组则通过磁力实现动子和定子之间的间隙运动,避免了直接接触和机械发热的情况。因此,其使用寿命相较传统丝杠模组提升了近2.5倍。


对于设计师来说,米思米直线电机模组同样带来了诸多便利。传统丝杠模组的控制系统为开环控制,无法对当前位置进行实时监控,容易产生累计误差。而米思米直线电机模组则采用了闭环控制系统,可实时监控并调整行程距离,避免了累计误差的产生。这不仅提高了生产的精度和稳定性,还为企业节省了停工停产校准误差的时间和成本。


此外,米思米直线电机模组还具有一根轴上最多可加四个滑台的功能,且每个滑台都可以单独控制。这相比传统丝杠模组一根轴上只能装一个滑台的设计来说,不仅节省了空间,还大大降低了成本。对于需要多个滑台同时工作的企业来说,这无疑是一个巨大的优势。


在售后组装方面,米思米直线电机模组也表现出了高效便捷的特点。由于其内部结构精简,所以在客户现场组装时无需花费太多时间。相比传统丝杠模组需要50分钟的组装时间来说,米思米直线电机模组仅需35分钟即可完成组装。这不仅提高了工作效率,还为企业节省了人力成本。


米思米选型工具.png


最后值得一提的是,米思米还为直线电机模组开发了一款选型工具。使用米思米选型工具可以根据客户的使用条件自动生成型号,大大节省了设计师的选型时间,最快1分钟完成选型。这对于提高设计效率、缩短产品开发周期来说具有重要意义。


综上所述,米思米直线电机模组以其卓越的性能、优惠的价格、长寿命以及便捷的设计和使用体验等优势,为企业的生产效率提升提供了有力支持。在未来的发展中,相信米思米直线电机模组将继续发挥其独特优势,为更多企业的生产效率提升贡献力量。


※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities